This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540 128bit UUID 工作示例项目

Guru**** 2819635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603395/cc2540-cc2540-128bit-uuid-working-sample-project

器件型号:CC2540

您好!

我们目前正在硬件上实施128位 UUID。

我们尝试使用 在该链接中找到的文件

processors.wiki.ti.com/.../128_Bit_UUID_SimpleBLE

但似乎错过了一些文件。

例如、未修改为128位 UUID 的 GATT_uuid.c (我们从 FW BLE-CC254x-1.4.2.2开始)。

您对此有什么建议吗?

您是否有适用于128位 UUID 的有效示例代码?

此致

ELISA

此致

ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elisa、

    除了您找到的示例、您还可以查看 OAD 示例。 TI OAD 配置文件实现方案利用128位 UUID 来表示配置文件的特性。

    此致、
    反叛分子