This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:TX 功率精度

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603169/cc2650moda-tx-power-accuracy

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

在 CC2650MODA 上、从 swcu117f p.1609开始、有一个 CMD_SET_TX_POWER 命令:

上面提到执行了温度补偿。  TI 是否会校准生产线上的各种功率水平、或进行其他测试以使其在一定规格范围内?  如果是、电源设置的精度是多少?  此处关注的是器件间的差异。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    CC2650本身经过校准、具有相对较小的容差、通常在+/- 2dB 以内。 Moda 无需进一步校准、因此与任何其他射频设计一样、匹配组件和天线的容差会增加总容差。

    温度补偿是一种用于降低 OUT 输出功率的温度变化的方法。

    此致、
    Fredrik