请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 大家好、团队!
我的客户在某些频率看到电流脉冲、即使器件处于睡眠模式也是如此。 我们告诉他们、他们看到的是 RAM 保持所需的电荷脉冲。
下面是他们遇到的与这些脉冲相关的问题。
1) 1)他们是否能够调节这些脉冲? 软件中是否有任何此设置或完全在硬件中?
2) 2)如果器件每5秒唤醒一次运行周期任务、我们是否会在 CPU 执行周期任务时看到这些电荷脉冲? 如果为 true、则 CPU 处于唤醒状态时的预期功耗、脉冲持续时间和脉冲周期是多少?
3) 3)如果信标频率更高、这些脉冲的周期是否会改变? 同样、如果信标频率更高或更低、脉冲的振幅是否会改变?
谢谢!