This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS

Guru**** 2556190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, CC256XMSPBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564680/ccs-ccs

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPCC256XMSPBTBLESW

工具/软件:Code Composer Studio

你好!!!

我已决定使用 Microchip_MSP-EXP430F5529LP_EVM 开发板、使用基于 TI CC2564B 蓝光的 PAN1326B 开发蓝牙应用。 芯片组。

我已下载并安装用于 MSP430的 CCS- 7.0.0.00042版本和示例代码库 CC256XMSPBTBLESW-v1.5-R2-Setup。

从"SPP Demo[Active-Debug-MSP430F5438A Exp]"的示例文件夹中打开了工作台、在生成全部内容时会给出一些错误-

1.错误如下所示-
a. gmake;***[SPP Demo.out]错误
B. gmake:目标"全部"不会由于错误而重做
C.目标文件具有不兼容的格式目标文件具有不兼容的格式

2.下列警告:
a.#10424 - D 链接器命令文件具有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:
    我想问您、我应该如何解决这些错误。 我需要更改哪些设置/参数才能使其正常工作。

    我正在自我纠正.. 蓝牙模块为 PAN1026而非 PAN1326B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步更正:MSP-EXP430F5529LP 是一款德州仪器(TI)开发公司。 板非 Microchip :L 和 PAN1026具有 Toshiba 蓝牙控制器而不是 TI 控制器。 您似乎没有正确的硬件/软件组合。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../CC256XMSPBTBLESW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...感谢您更正了硬件详细信息。 但现在我没有硬件、我正在计划它。我的问题是为什么示例应用程序无法生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunoos、

    这些错误似乎是由于工程和库之间的输出格式(传统 COFF v/s eabi ELF)不匹配而导致的。 CCS7中的最新编译器默认不支持 CC256XMSPBTBLESW CCS 工程使用的旧 COFF 模式。

    我可以认为最简单的选择是在 CCS7中使用 CC256XMSPBTBLESW CCS 项目而不进行任何更改、并为 MSP430安装编译器版本4.1.x。 之后、所有内容都将进行编译和构建、而不会出现任何问题。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的快速回复。

    我已下载编译器4.1.5。。 但误差相同。。。

    请允许我这样做。 建议我步骤如何安装编译器版本。 4.1.5使用 ccc7..

    此致、

    云斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vihang、
    有关如何下载编译器的先前请求的任何更新。

    此致、
    云斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunoos、

    以下链接中的视频包含安装旧编译器所需的所有步骤。

    谢谢、
    Vihang