This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:simple_central 中的尾数 RSSI

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603238/ccs-cc2640r2f-rssi-of-advertisments-in-simple_central

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我一直在研究 simple_central 用于读取 RSSI。

正如我理解的那样、该示例仅读取已连接标签的 RSSI。

我只想听尾数、在 UART 上打印所有传入的 ID 及其各自的信号强度。

对于如何获得所有传入广播的 RSSI 的任何建议都是非常受欢迎的。

最好

/Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    查看 SimpleBLECentral_processRoleEvent 函数-在器件信息事件(读取广播数据和扫描响应数据)期间、您可以从名为 pEvent 的 gapCentralRoleEvent_t 指针获取 RSSI 信息。 pEvent 将具有名为 deviceInfo 的已填充 gapDeviceInfoEvent_t 结构、该结构具有 RSSI 信息。

    希望这对您有所帮助、
    反叛分子