请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件: CC2540
您好!
我目前正在使用 HCI 命令调试我的系统。 我已经尝试了许多方法、使用 UART 通过 HCI 命令将数据从我的 MCU 发送到 CC2541。 我在 BTool 中模仿了 HCI 命令的格式、但我的 MCU 上的 RX 侧没有任何内容返回。 我的最后一种方法是手动将某个内容刷写到 CC2541中、该 CC2541将从蓝牙芯片发送事件(该事件的任何数据)。 我将使用 HostTestRelease 项目执行此操作、但我的问题是、应该在 HostTestRelease 项目中对其进行何种函数或.c 文件编程? 是否有我可以查看的示例代码?
谢谢。