This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:cc2564音频

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602676/cc2564-cc2564-audio

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW

MCU 使用 stm32f407、CC256XSTBTBLESW TI 双模 BluetoothRegistered 在 STM32F4 MCU 上进行堆栈

日志:

 μ A
Openstack()。
蓝牙堆栈 ID:1.
已初始化 WBS 支持。
器件芯片组:4.1
BTPS 版本 :4.0.2.1
项目类型 :6.
固件版本   :7.26
应用程序名称     :HFPAGDemo
应用程序版本  :0.3.
本地 BD_ADDR:0x0017E9E57D52
GAP_SET_connectable_Mode (cmConnectable)。
GAP_SET_DISCOVERILEY_Mode (dmGeneralDiscoverable、0)。
GAP_SET_PACIFICE_Mode (pmPairableMode)。
GAP_Register_Remote_Authentication()成功。

(二
*命令选项:查询、DisplayInquiryList、Pair、           *
*                 结束配对、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*
*                 UserConfirmationResponse、                    *
*                 SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*
*                 SetPairabilityMode、                          *
*                 ChangeSimplePairingParameters、               *
*                 GetLocalAddress、SetLocalName、GetLocalName、 *
*                 SetClassOfDevice、GetClassOfDevice、          *
*                 GetRemoteName、ManageAudio、                  *
*                 OpenAudioGatewayClient、CloseAgClient       、*
*                 ServiceDiscovery、UpdateControlIndicators、   *
*                 CallWaiting、SendCallerIdNotification、       *
*                 SetRingIndication、RingIndication、           *
*                 SetVoiceRecognitionActivation,               *
*                 SetSpeakerGain、SetMicroPhoneGain、           *
*                 DisableRemoteSoundEnhancement,               *
*                 SendOperatorInfo、SendIncomingCallState     、*
*                 SendSubNumber、SendCallList、                 *
*                 帮助                                         *
(二
HFAGGRE16>查询
返回值为0 GAP_PERITY_Inquiry ()成功。

HFAGGRE16>
GAP 查询进入结果:0x485AB6D16CA8。

HFAGGRE16>
GAP 查询进入结果:0x0C1DAF96C1D5。

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
GAP 查询进入结果:0x0019223A8108。

HFAGGRE16>
GAP_Inquiration_Result:找到3个
GAP 查询结果:1、0x485AB6D16CA8。
GAP 查询结果:2、0x0C1DAF96C1D5。
GAP 查询结果:3、0x0019223A8108。

HFAGGRE16>配对3.
GAP_Initiate_Bonding (专用):功能成功。

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
atLinkKeyRequest:0x0019223A8108
GAP_Authentication_Response ()成功。

HFAGGRE16>
atPINCodeRequest:0x0019223A8108

使用以下命令进行响应:PINCodeResponse

HFAGGRE16>PINCodeResponse 0000
PINCodeResponse。
GAP_Authentication_Response ()、Pin Code Response Success。

HFAGGRE16>
atLinkKeyCreation:0x0019223A8108
链接密钥:0x24E5894B9DC97268CF18FDA6BEAA63BC
链路密钥存储在本地。

HFAGGRE16>
ATAuthenticationStatus:0 Board:0x0019223A8108

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>ServiceDiscovery 3 11.
SDP_Service_Search_Attribute_Request (耳机)成功。

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
接收到 SDP 服务搜索属性响应(大小= 0x0010)
服务记录:1:
属性 ID 0x0000
类型:无符号整型= 0x00010001
属性 ID 0x0001
类型:数据元素序列
键入:UUUUID_16 = 0x1108
键入:UUUUID_16 = 0x1131
键入:UUUUID_16 = 0x1203
属性 ID 0x0004
类型:数据元素序列
类型:数据元素序列
键入:UUUID_16 = 0x0100
类型:数据元素序列
键入:UUUID_16 = 0x0003
类型:unsigned Int = 0x02
属性 ID 0x0006
类型:数据元素序列
类型:无符号整型= 0x656E
类型:无符号整型= 0x006A
类型:unsigned Int = 0x0100
属性 ID 0x0009
类型:数据元素序列
类型:数据元素序列
键入:UUUUID_16 = 0x1108
类型:无符号整型= 0x0102
属性 ID 0x0100
类型:文本字符串=耳机
属性 ID 0x0302
类型:布尔值= true

HFAGGRE16>OpenAudioGatewayClient 3.
蓝牙设备地址:0x0019223A8108
打开远程免提端口= 0001
HFRE_Open_Remote_handsfree_Port:函数成功 ID = 0003。
OpenRemoteHandsFreePort:HFRE_Update_Current_Control_Indicator_Status 函数状态0。

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
atLinkKeyRequest:0x0019223A8108
GAP_Authentication_Response ()成功。

HFAGGRE16>
HFRE 打开端口确认、ID:0x0003、状态:0x0000。

HFAGGRE16>
HFRE 开放服务级别连接指示、ID:0x0003
                    RemoteSupportedFeaturesValid:true
                         RemoteSupportedFeatures:0x000000BF
                 RemoteCallHoldMultipartySupport:0x00000000
HFRE_Enable 呼叫线路识别

HFAGGRE16>
接收到未知 HFRE 事件:11.

HFAGGRE16>HFRE 扬声器增益指示、ID:0x0003、扬声器增益0x000C。

HFAGGRE16>HFRE 呼叫等待通知激活指示,ID:0x0003,已启用:true。

HFAGGRE16>
接收到未知 HFRE 事件:38.

HFAGGRE16>
HFRE 关闭端口指示、ID:0x0003、状态:0x0001。

最后,"HFAGRE16>接收到未知 HFRE 事件:38. HFAGGRE16> HFRE 关闭端口指示、ID:0x0003、状态:0x0001。' 为什么接收到一些未知 HFRE 事件、HFRE 关闭端口指示?


编解码器 wm8960 pole master、MCLK 为12.288。 我们设置了16K、48K 的采样率。 CC2564MODAE REV 1.0,在 CC2564板上,来自 wm8960的 R42 2.048MHz MCLK,来自 wm8960的 R41数据对齐时钟,来自 wm8960的用于 cc2564的 R44 PCM 输入数据,但 R43没有数据发出。 案例是否与编解码器或耳机相关?  

C:\TI\Connectivity \CC256X BT\CC256x STM32 Bluetopia SDK\v4.0.2.2\FreeRTOS \STM3240G-EVAL\SAMPes\HFPAGDemo

是否应该配置一些参数? 编解码器、还是其他? 谢谢!