This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX5453:LMX5453的上电

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX5453

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570193/lmx5453-power-on-of-lmx5453

器件型号:LMX5453

我们遇到了一些 LMX5453 IC 的问题、这些 IC 在上电时的功能看起来并不相同。  所有这些机构在某个时候都在运作。  我正在监控 RXD、TXD、CTS 和 RTS 线路。  在"工作"单元上、RTS 线路在所有复位取消置位后驱动为低电平。  但是、在其他单元上、RTS 线路永远不会变为低电平。  

原因可能是什么?  

是否损坏了器件中的固件?  

我们正在使用自动波特率发生器、它之前是否发生了故障、现在 NVS 参数是否已损坏?  

在具有所有默认 NVS 参数的新器件上、RTS 线路的功能是什么(复位后为高电平或低电平)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已在低于1GHz 论坛中发帖、因此我将其移至相关论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于开机问题的更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leoj、

    您的查询已分配给相关专家。 您很快就会看到后续行动。 谢谢。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leoj、

    我有关于您的设置的一些后续问题。

    如果固件、EEPROM 或 NVS 出现问题、您应该会在传输层上看到等待初始化事件。 你看到了吗?

    您是否遵循数据表第21页和第22页上的系统加电要求? 取消 RESET_RA#和 RESET_RB#的置为有效之间至少有1ms 的延迟。

    您是否使用或不使用外部 EEPROM 执行启动(第23页)? 您在 OP 引脚上配置了哪种传输层?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 在传输层上看不到等待初始化事件。  RTS 保持高电平、我看不到任何数据。

    2.我正在遵循加电要求的目的。  我们的 tPTORRA 为133ms、tPTORBB 为300ms。  数据表未显示最大时间、因此复位时间较长。  数据表中确实提到了1ms 延迟是"推荐的" 、这是否意味着我们要尝试使用1ms?  长复位是否存在问题?  

    3.未连接 EERPOM。  我们尝试了两种不同的传输层。  UART 自动波特率检测(OP3 1、OP4 0、OP5 0)和 UART 115.2kbaud (OP3 1、OP4 1、OP5 0)。  OP6和 OP7一直处于打开状态。   

    我应该提到的是、这种设置以前是有效的。  这不是一个新设计。  这些装置在一个地方工作、现在它们不工作。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leoj、

    您能否交换 工作正常和不工作的系统上的 IC 以确定是器件故障还是系统故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在大多数情况下、更换 IC 可以解决问题。 我们可能希望将来不再使用论坛、因为我认为它不适用于所有人。  然后、我可以为您提供有关此问题的一些背景信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leoj、

    这对我来说听起来很好。 您是否得到了技术销售代表或我们现场团队的应用工程师的支持? 如果是、请联系他们、以便在内部与我联系。

    否则、请在论坛上向我发送一封包含以下信息的私人邮件:

    公司名称:
    公司地址:
    电子邮件:
    项目说明(如果在 Web 上、请包含与之前版本的网络链接):
    估计数量/年:
    生产开始日期: