Thread 中讨论的其他部件:、 CC2650、 CC2540
大家好、我是蓝牙的新手、我需要一些帮助才能开始开发。
我在定制板上有一个 CC2640模块。 我在 "ble_sdk_2_02_00_31"中刷写了 Host_test 示例。 (我还使用 simple_peripheral 十六进制文件刷写了)。
我想在 UART 上从另一个 MCU 发送命令、但我遇到了一些问题。 (在此处说明: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/601400 )。
然后、我尝试使用 simple_peripheral 十六进制(闪存编程器2)刷写 CC2640、但它不会连接任何其他内容。 这让我感觉自己做的事情完全是错误的。
1.这些示例是否与我的模块兼容,或者它们仅适用于 CC2650DK?
2.如果是,是否有任何教程说明如何开始使用此模块?
谢谢你。