This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2564MODA:适用于 CC2564MODA PCM

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC256XSTBTBLESW, CC256XMS432BTBLESW, TLV320AIC3254, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568851/rtos-cc2564moda-for-cc2564moda-pcm

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC256XSTBTBLESWCC256XMS432BTBLESWTLV320AIC3254CC3200AUDBOOST

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我想知道 CC2564MODA 的 PCM 是否支持 HFP (发送/接收)。

此外、我想知道推荐用于 PCM 连接的编解码器 IC。

此致、

科佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kozo、

    CC2564MODA 支持基于 PCM 接口的 WBS 和 NBS HFP。 有关实现、请参阅 CC256XMS432BTBLESW 或 CC256XSTBTBLESW 中的 HFPDemo_AG 和 HFPDemo_HF。

    此外、CC256XMS432BTBLESW 的硬件设置包括 CC3200AUDBOOST (具有 TLV320AIC3254音频编解码器)。 因此、我建议将此 IC 用于 PCM 连接、因为您将能够从 CC256XMS432BTBLESW 版本借用编解码器配置软件。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢!!

    此致、

    科佐