This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:如何下载 TI 驱动程序?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602392/rtos-cc2650-how-to-download-the-ti-drivers

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我需要 TI 的一些驱动程序,  

#include 
安装后目录中没有该文件
如何获取这些驱动程序?

此致、
Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    这些驱动程序位于 TI RTOS 目录(tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08)中。 这应该与 BLE Stack 安装程序(www.ti.com/.../ble-stack)捆绑在一起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我该如何使用这些驱动程序中的任何一个? 假设我使用 I2C

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    请参阅《软件开发人员指南 》中的第6.1章添加驱动程序:http://www.ti.com/lit/swru393
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 Resource Explorer 导入了空项目示例并使用这些驱动程序,但该示例适用于 cc2650lauchxl,编译时会显示如下构建错误。
    说明资源路径位置类型
    gmake:***没有规则使目标'build-362532751'成为'configPkg/compiler.opt'所需的目标'build-362532751'。empty_CC2650_LAUNCHXL_TIC/C++问题
    gmake:***没有将目标`D:/Jobs/PEC/CC2650设置为目标的规则。 停下。empty_CC2650_LAUNCHXL_TIC/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。empty_CC2650_LAUNCHXL_TIC/C++问题
    gmake.exe:***[package/cfg/empty_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/empty_pem3.c'empty_CC2650_LAUNCHXL_TIC/C++ problem
    gmake.exe:***[package/cfg/empty_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/empty_pem3.h'empty_CC2650_LAUNCHXL_TIC/C++ problem
    gmake.exe:***删除文件`package/cfg/empty_pem3.xdl'empty_CC2650_LAUNCHXL_TIC/C++问题
    gmake[1]:***[Build-362532751-InProC]错误1empty_CC2650_LAUNCHXL_TIC/C++问题
    xdc.cfg.SourceDir:生成的源库构建失败:退出状态= 2:.xdchelp/empty_CC2650_LAUNCHXL_TI线路209C/C++问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    在添加任何代码之前是否构建了项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    请确认以下是您用于构建项目的步骤:

    1) 1)下载 BLE Stack 2.2.1并将其安装到建议的目录(C:/ti)
    2) 2)使用 CCS 6.2或更高版本
    3) 3)使用 Resource Explorer Classic 导入工程
    4) 4)构建项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些都完成了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用“导入到 IDE”选项为资源浏览器导入项目,我的工作空间位于另一个驱动器中。
    问题是这样吗? 我使用 ARM 编译器5.2.9
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    我认为工作区位置不应该是问题。 您可以尝试通过 Resource Explorer Classic 导入项目吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在云中打开项目、构建并下载了项目。
    再次将其导入到工作区并正常工作(我收到 TI 版本警告)。
    但在这种情况下、它是如何工作的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    很高兴您能正常工作。

    对于 CC2650、我们建议下载完整堆栈并在 CCS 中使用 Resource Explorer Classic。 我不知道为什么 CCS Cloud 比 Resource Explorer 更适合您。