This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:需要 SPI 和 I2C 上的一些示例代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602351/cc2650-need-some-example-code-on-spi-and-i2c

器件型号:CC2650

您好!

基于 BLE 连接开发代码、该连接具有显示 SPI 和具有 I2C 的加速计  

我需要有关 CC2650 launchpad 的这些驱动程序的一些示例。 如果我能获得一些可下载的示例、我会很感激、我在 Resource Explorer 中找不到这些示例。  

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    您可以在 SDK 中找到这些驱动程序的文档:
    software-dl.ti.com/.../index.html

    以及 SDK 中 Examples/RTOS/下的示例 /驱动程序(我看不到任何 SPI、但有一个 I2C!

    对于 CC2650、文档将显示在您的 TI RTOS 安装中的"products and cc26xxware_2_24_02_17393以及 tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10"下

    当然、您可以搜索论坛、这里有大量材料!

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 dev.ti.com/.../上参考基于 SPI 驱动器和 I2C TMP007示例的显示示例、网址 为 dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在使用 CC2650 Launchpad 并使用 SPI 进行了计算、我修改了中给出的空项目示例
    Resource Explorer 并对其进行修改、以根据您提供的驱动程序文档中提供的信息添加 SPI (编译时没有错误)。
    我有以下疑问。
    1. BLE 堆栈(简单外设)中给出的 BLE 示例在其项目中的名为 Drivers?的文件夹中添加了 SPI 源文件
    2、虽然除了#include 之外、我没有向空项目示例中添加任何内容 (这足够了吗)?
    3.提供 LAUNCHXL 的驱动程序示例是否适用于 Lauchpad?
    4.我的最终代码是 BLE 和应用代码与 SPI 和 I2C 的组合,我应该如何处理?

    此致、
    Joe