This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE 堆栈提供的示例不起作用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602219/cc2650-the-examples-given-with-the-ble-stack-are-not-working

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

您好!

我使用的是 CC2650 Launchpad、堆栈中给出的示例代码无法正常工作。

下面给出了编译堆栈时得到的错误代码。
此项目包含1个未解析的可构建链接资源。

这些项目将导入到新的工作空间;我以前也遇到过此问题 、但在重新安装 BLE-STACK 时得到了修复、但很遗憾我从源文件中删除了一些文件

我尝试重新安装 堆栈、一切都开始重复。

如果有人用给定的示例尝试过相同的 cc2650 Launchpad,请帮我,我有目标要完成。

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    您使用的是 CCS 吗? CCS 会将文件复制到工作区中、可能会在旧的 SDK 安装中留下这些文件。 可能会尝试删除工程的工作区副本并重新导入。

    如果您使用的是 IAR、这将不会有所帮助、因为项目将直接链接到 SDK 文件。

    哪些资源无法链接? 它将出现在您的构建日志中、它可能有助于指示缺少的内容。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我删除了工作区,但现在没有出现链接错误,但代码仍然无法正常工作,我无法在 BLE 扫描仪中发现 BLE 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我发现在导入项目时,如果选中“将项目复制到工作区”选项,则代码无法正常工作
    但另一方面、代码运行正常、我如何修复它、因为我在工作区中需要单独的副本。

    此致、
    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我无法判断您的错误是什么? 请注意、工程中链接了一些堆栈文件(而不是复制的文件)、复制这些文件将导致工程不再工作。

    您可以在复制的工作区中手动创建这些链接吗? 我不确定这里的最佳路线是什么-以下是我们推荐的方法: software-dl.ti.com/.../developing_in_ccs.html

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是链接问题、那么将工程导入到工作区中有什么意义?
    如果我们不复制源文件、它中毕竟没有任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    这里的想法是所有与应用相关的代码(应用程序文件夹、配置文件文件夹、驱动程序等)都是特定于项目的。

    理想情况下、堆栈代码不应被更改-这就是它被链接的原因。 至少这是我的理解

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我甚至没有将项目特定的文件导入到我的工作区(未复制),如果我提供了复制到工作区选项,则会复制文件,但 BLE 连接不起作用。