This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:似乎没有人知道该传感器问题的答案

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567473/cc2650-no-one-seems-to-know-the-answer-to-this-sensor-question

器件型号:CC2650

我有传感器 cc2650。

我是这个领域的新手、但我知道 JavaScript 可以帮助我处理它的代码部分。 但我对实际的传感器部分缺乏更多的了解。

下面是我要查找的内容:

  • 假设传感器位于地板上、智能手机位于腰部;
  • 每次从地板上、垂直向手机方向拿起传感器、达到高度或预先确定的数字(可以是任何参数、没关系、...it 会响、振动、等等)。

我可以使用 cc2650中的哪种传感器来实现这一目的?

有没有关于如何获得有关这方面的更多信息的建议? 相反、我是否可以让传感器"感应"自己的蓝牙来实现这一目的?

任何帮助都是非常感谢的!!!!!

感谢您的参与!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您可以检查 BLE 器件 RSSI 值、以了解它与智能手机的距离、从而满足您的目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 RSSI 值的精度不足以实现这种距离检测。 如何添加 g 传感器? 通过对加速度进行时间积分、我们可以获得速度。 并按时间积分速度、我们可以估算移动的距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wladimir、

    以上两个答案的组合可能是最好的。 如果您的数学技能相当好、您可以实施滤波器、例如、将两个信号相结合的互补滤波器。

    此致、

    Klas