请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
在 CC2640上、如果24MHz 的外部时钟源发生意外故障、则有一个机制可以切换到 HF RC 振荡器作为 SCLK_HF 源。 我在 CTL0和 RESETCTL 寄存器中看到以下 CLK_LOW_EN 位。 使能这些位将引起一个复位、在这个复位中、软件可被编程来检查复位的原因并切换到使用一个替代时钟源。
在我们的软件堆栈中、我们是否提供了执行此操作的选项? IE 这些位是否已启用?
如果不是、我们是否有参考代码显示要处理的正确序列?
谢谢!!