This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BOOSTXL-CC2650MA:Project Zero 问题:只有一个字符打印到 UART 终端和#39;Project Zero'蓝牙未检测到

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602793/rtos-boostxl-cc2650ma-project-zero-problems-only-one-character-printed-to-the-uart-terminal-and-project-zero-not-detected-by-bluetooth

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我使用的是 MSP-EXP432P401R 和 BOOSTXL-CC2650MA 的程序集。  我有 CCS v7.1。 我从 SimpleLink MSP432 SDK 蓝牙插件导入了'Project Zero'。 我成功连接到 UART、构建并运行了该项目。 但是,我只能看到第一个字符(第一个连字符来自 “---” Project Zero 示例--- ”)打印在串行终端端口上。 我的 Android 手机上的 BLE 扫描仪应用未检测到 Aldo 项目。

可能是什么问题?

(我将串行端口(UCON)和设备管理器上的波特率设置为115200。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogyata 您好、

    可能有很多错误:)

    您是否正在自行使用 CC2650? (为什么会有 MSP432?) UART 引脚可能会被 MSP 拉取。

    如果您自己使用的是 CC2650、请确保遵循我们的应用手册 :www.ti.com/.../swra534中的信息

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    非常感谢您的回复。

    我正在构建无线传感器应用。 我之前已获取 MSP432 Launchpad 并对其进行了编程、以便快速处理数据并将其保存到 SD 卡上。 我现在想向其中添加一个 BLE 收发器;将包含保存的样本的文件传输到手机或任何其他设备。 那是我购买 BLE Booster Pack (boostxl-CC2650ma)的时候。  

    我现在尝试仅使用提供的一些样片(Project Zero)使这两者协同工作。 之后、我将继续对其进行编程以进行文件传输。  

    这就是我在使示例程序正常工作时遇到困难的地方。 (串行端口上只打印一个字符、蓝牙无法检测到 Project Zero)

    以上可能出现的错误是什么?

    请提供建议。

    此致