This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:多角色、具有可重复解析的私有地址

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602813/cc2640r2f-multirole-with-resovable-private-address

器件型号:CC2640R2F

尊敬的团队:

我已将最新堆栈版本(simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25)的 MutiRole 项目配置 为支持可解析的私有地址、以便控制器的 MAC 地址每15分钟更改一次。

现在、一旦绑定完成、即在外设(多角色 CC2640R2)和客户端(移动电话)之间交换和存储长期密钥、iOS 和 Android 移动设备都能够成功解析私有地址。  

在使用 LightBlue 应用的 iOS 设备中、我还能够成功连接和断开设备。 但 Android 手机在第二次连接后无法连接。 能否请你们中的任何人验证是否存在此问题、如果是、解决此问题的最佳方法是什么?

谢谢、

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    您使用的 Android 版本是什么? 在什么电话上? 此外、您使用什么应用程序进行连接?