This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:新的 NB 16位支持 PLC 是否使用协处理器来排除 BLE 蓝牙的同时运行?

Guru**** 2768945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570780/cc2564c-does-new-nb-16-bit-support-with-plc-use-co-processor-precluding-simultanous-ble-bt-operation

器件型号:CC2564C

CC2564C 新增了一项新功能、允许 PLC (数据包丢失隐藏)支持16位窄带。  由于 HSP 接口不使用协处理器、因此允许同时使用 HSP 和 BLE。  在 NB 模式下使用16位 PCM 接口和 PLC 时、是否仍可以同时使用 HSP 和 BLE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PLC 仅在 CC2564C 中的 NBS 辅助模式下受支持。 这意味着它使用的处理器与 BLE 使用的处理器相同。 因此、这两者不能同时受支持(不同时支持 WBS 和 BLE)。  

    但是、BLE 仍然支持"常规"NBS、与 C2564B 器件相同。


    此致、

    体层器