Thread 中讨论的其他器件:CC2650
我在全新的 Windows 7 PC 上安装了当前的 CCS 7.0和 BLE 栈2.2.1、但无法使任何示例与 SmartRF06和 CC2650EM-7ID 配合使用。 所有工具和应用程序版本均为最新版本。
闪存正在进行编程、但代码会绕过等待 R2更改的循环、如 e2e.ti.com/.../433069所述
所有示例均成功编译(应用程序和 BLE 堆栈)、但没有运行。 我已通过 IDE 调试和独立 SmartRF 闪存编程器 v2使用双闪存、并加载*。hex 或两个*。out 输出。
硬件正常-我有一个 SimpleBroadcaster 的.hex 文件、我在 C:/ti 目录的 bowels 中找到了该文件、它会广播并在 LCD 屏幕上显示一条消息。
但是、所有示例项目都会生成死区代码。
从"云"导入示例项目也会产生不起作用的代码。 此外、为什么"云"BLE 版本是2.01.00.44423?
Leo