This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:SimpleBLEPeripheral 上的 SPI 无响应

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602465/rtos-cc2650-spi-on-simplebleperipheral-does-not-respond

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试使用用于 Launchpad CC2650的基本项目 SimpleBLEPeripheral 来运行 SPI。 我应该已经正确完成了所有工作:添加了驱动程序、初始化了 SPI 参数(阻断模式)、指定了 SPI 总线引脚、打开 SPI 总线并获得一个与 NULL 不同的处理程序。 然而、当运行 SPI 写入功能时、在检查 MOSI 引脚时、我在示波器上看不到任何响应。 我尝试检查所有可能导致问题的东西、我不知怎么想尝试更多... 有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SCLK 引脚上是否有任何信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chen:
    感谢您的回复;最后我才开始工作。