This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:传感器控制器中可用的 SPI 接口数量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602364/cc2640-how-many-spi-interfaces-available-in-sensor-controller

器件型号:CC2640

大家好、

我想通过 CC2640中的传感器控制器操作我的所有 SPI 从器件、以优化功耗。 我可能需要2个 SPI 接口。 我能够在 SCS 中启用一个 SPI 位 bang 总线。  

我想知道传感器控制器中有多少 SPI 接口可用。  

请告诉我。  

此致

Lakshmikanth。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmikanth、

    这实际上就是 SPI 的优势-您可以让所有传感器使用相同的接口

    理想情况下、您将使用每个传感器的芯片选择线来指示您从哪个传感器读取/写入数据。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    感谢您的回答。  

    那么、传感器控制器中只有一条总线可用吗? 如果我需要用于两个不同传感器的专用 SPI 总线、该怎么办?  

    此致

    Lakshmikanth。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmikanth

    实际上、由于它是位拆裂的、只要有 IOS、您就可以拥有所需的任意数量。

    这也不是一种糟糕的方法-您可以让一个传感器控制器任务位拆裂每个 SPI。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    好极了。 感谢您的解释。 这就是我要找的。

    此致
    Lakshmikanth。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心、

    请记住、所有传感器控制器任务一次执行一个-换句话说、您需要在另一个 SPI 事务开始之前完成一个 SPI 事务。

    (当然还有 IOS)

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    非常有用的信息。  在没有主 CPU 干预的情况下、任何任务间通信都是可能的?  

    此致

    Lakshmikanth。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmikanth、

    据我所知、不是很不幸。

    此致、
    反叛分子