This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:蓝牙堆栈 SPP 模式-代码大小

Guru**** 2806385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XM4BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567750/cc2564-bluetooth-stack-spp-mode---code-size

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XM4BTBLESW

大家好、

很抱歉、这是一个反复出现的问题。 我一直在搜索、没有找到确切的答案。
我想 将 CC2564B 与 Tiva MCU 结合使用。 其理念是通过蓝牙制作串行端口。  

现在、我只想知道我可以期待什么代码大小。  
我看到的答案是 54KB、其他的大约24KB。 该演示在版本构建中似乎具有大约107KB 的空间。  

如果有任何帮助,我们将不胜感激:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您能给我指一下提到54KB/24KB 的来源吗?

    当使用 TM4C129X 中的 CCS 构建配置进行编译时、CC256XM4BTBLESW 中的 SPPDemo 大约为124KB (包括堆栈、应用、driverlib 和 Tivawere)。

    查看映射文件中的细分情况、您可以看到堆栈组件和 MCU 文件(如 driverlib 和 Tivaware)可以达到80KB 至100KB 的容量。 将 SPP 应用置于堆栈之上将会增加这一点。

    希望这能帮助您估算预期的代码大小。

    此致、
    Vihang