你好
我们目前正在研究双模蓝牙模块的蓝牙堆栈。 我们使其运行、并发现以下情况(根据我们软件工程师提供的信息):
- BT 堆栈必须每 ms 启动一次
- µs A2DP 配置文件、堆栈每周期仅需10–20 μ s
µs 音频数据的功能将每隔一个周期启动,需要700 μ s。 这是库中的一个函数、与 HCI 接口协同工作
因此、我们想知道我们是否可以使用 PCM 接口来加速和降低微控制器所需的性能。 您能否告诉我们这是否可行、以及我们在哪里可以找到示例?
我还想知道、如果我们使用 A3DP 配置文件来降低微控制器性能要求、我们是否与 A2DP 配置文件完全兼容?
非常感谢你的帮助
此致
Markus