This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有人能为我推荐一款适用于 BLE 连接到 Windows 平台的 TI 开发板吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602585/can-anyone-suggest-me-a-good-development-board-from-ti-for-ble-connectivity-to-a-windows-platform

主题中讨论的其他器件:CC2640

大家好、

我想知道是否有人可以帮助我推荐 TI 的一款用于与 Windows 平台进行 BLE 通信的开发板。

要求非常简单:

1) 1)充当低功耗外设的 TI 板应通告其活动状态。

2) 2) Windows ble 适配器应该能够与板 ble 配对。

3) 3)需要在电路板和车窗低功耗适配器之间建立双向通信。

4) 4)需要使用行业标准算法在电路板上生成一些密钥。

5) 5)将钥匙存储在 TI 电路板上、并通过双链接将钥匙传输到 Windows 平台。

我还能获得一些示例代码、用于基本蓝牙广播、配对和与电路板的双向通信。 如果是、我可以在哪里找到示例代码?

注意:对于中间人之类的攻击,哪些安全功能可以使用蓝牙监听等工具来监听蓝牙流量。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nijo、

     在 wiki 页面 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC13xx_CC26xx_Tools_Overview#Code_Composer_Studio 上,请查看 CC2640 Launch Pad 开发套件:  

    CC2640R2 LaunchPad

    CC2640R2 LaunchPad for BLE


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nijo、

    正如 Leonard 所写的那样、您应该得到 CC2640R2 LaunchPad。 在此页面 :dev.ti.com/.../ 上、您将找到更多信息、包括项目0、它基本上具有您要求的功能。

    CC2640支持所有最新蓝牙规范功能、包括 BT4.2中添加的增强安全措施。 这将消除中间人攻击的旧问题。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这看起来很好。 我还在寻找类似的东西

    dev.ti.com/.../project0_index.html

    根据我的理解、CC2640R2 LaunchPad 中的同一示例代码也可用于与 Windows 10 Desktop 通信、对吧?
    如果是、是否有任何现成的 Windows 10桌面应用程序可用于查看来自 CC2640R2 LaunchPad 的数据、就像移动应用中提到的那样?

    此外、我还想在此确认一点、根据我的理解、我们不需要任何其他 BLE 软件狗即可与 Windows 10 Desktop 通信。 对吧? 因此、如果我为 CC2640R2 LaunchPad 供电、它可以通过蓝牙接口直接与 Windows 10桌面通信。

    请告诉我您的想法。

    谢谢
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul TT、
    我取决于您的 PC。
    如果您使用支持 BLE 的笔记本电脑、则可以在窗口中开发软件、以便直接与 TI BLE 器件通信
    如果您使用不支持 BLE 的 PC、则需要使用双核加密狗 USB 来与 TI BLE 器件通信。 这意味着您需要 PC 上的软件才能通过 USB 端口与 BLE 软件狗进行通信。
    此外、当您直接通信时、它可能取决于 TI BLE 器件的配置文件。  某些未知配置文件不支持某些配置文件