请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2640R2、 CC2640、 CC2650
工具/软件:TI-RTOS
尊敬的所有人:
我们使用 LAUNCHXL-CC2640R2开发我们的产品。 但对于生产、我们将切换到5x5封装(LAUNCHXL-CC2640R2为7x7封装)
参考 e2e.ti.com/.../2081569 ,我们修改了 ble_user_config.h/CC2640R2_LAUNCHXL.c/CC2640R2_LAUNCHXL.h 应用这些更改后、我们可以控制生产5x5板输入/输出引脚。 但对于简单的外设示例、手机无法扫描我们的生产板
请帮助我们解决以下两个问题
1.是否有 cc2640 5x5 EVK?
2.除 ble_user_config.h/CC2640R2_LAUNCHXL.c/CC2640R2_LAUNCHXL.h 外,我们是否应修改其他文件?
非常感谢!!!
我们的 env:
CCSv7
simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25
simplelink_cc2640r2_sdk_ble_example_pack_1_30_00_27