Other Parts Discussed in Thread: TIDC-SPPBLE-SW-RD, CC2650
主题中讨论的其他器件:TIDC-SPPBLE-SW-RD、
您好!
我购买了包含一对 SmartRF06评估板的 CC2650开发套件。 使用 TIDC-SPPBLE-SW-RD 页中的预构建二进制文件、我刷写了两个板(一个带有服务器、一个带有客户端)、并且板成功连接。 我还看到在一个串行端口上输入的数据到达另一个串行端口、因此一切看起来都正常。
但是、我的应用需要大约52kbit/s 的相当高的数据速率(每2ms 13个字节的数据包)。 这似乎太多了、因为以这种速率发送数据会在很短的时间(不到一秒、可能是100ms 左右)后导致软件崩溃。 这是软件、BLE 堆栈还是硬件的限制? 是否有办法使用此硬件实现这种数据速率?
提前感谢、
Jeroen