请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 运行 BLE Stack 的 CC2640是否可以同时连接到2个不同的集中器(iOS 设备)? 如果是,如何实现这一目标?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Pixbroker、
编辑:Fredrik 在我面前找到了它! 他说得对、我将介绍多角色配置;请注意、这将占用大量闪存-您可能需要考虑通过 host_test 执行此操作(该测试有自己的注意事项、例如需要了解 HCI 命令等)
我个人还没有尝试过-我们的外设步态(peripheral.c/.h)并不是专门针对它设计的、这使它更像中心角色、您应该可以这样做。 (即不是所有设备都依赖一个连接句柄)
我担心外设堆栈配置可能缺少一些随机堆栈代码。 (如果是这种情况、则在多角色配置中执行此操作)
这有什么用例?
此致、
反叛分子