This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:Project Zero 无法连接传感器或广播

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601603/ccs-cc2650stk-project-zero-unable-to-connect-sensor-or-broadcast

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我已将项目应用程序和堆栈导入 IDE、并使用 ARM 5.2.6构建它们
编译器成功、然后调试项目零应用程序。 但一旦调试器运行
我既无法通过串行端口成功连接到 sensortag、也无法连接到 sensortag
按下播放/暂停按钮(灰显)、以便传感器正确广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jed:
    您能否在调试器运行时提供 CCS IDE 的屏幕截图?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是器件调试时 IDE 的屏幕截图。 正在使用 CCS 版本7.1.0.00016。 XDS110用于与 CC2650STK 通信、并显示稳定的绿色和红色 LED。

    注意到我还在运行 cc2640r2lp、因为我无法找到专门用于2650传感器标签的 Project Zero 应用程序。 我是否缺少其他版本、或者是否应该这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的屏幕截图。 目标看起来已连接并正在运行。

    在"Debug"视图中、请单击第二个节点:

    选择此选项将释放灰显的其他按钮/菜单(这会将调试上下文置于所需的 CPU 级别)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来运行正常、但是调试启动后、它立即运行、并且无需"按  F8 或 Play/Pause 按钮以保持调试模式、但让程序运行"。  但在使用 Android 上的 SimpleLink Starter 应用程序检测器件时遇到问题。 当传感器标签刷写"cc2650stk_sensortag_rel.hex"时、应用程序将正确显示 CC2650传感器标签、但在 CCS 调试模式下、标签无法显示在应用程序中。 在尝试通过串行方式连接到器件时、我也无法看到任何终端数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jed:
    我将把这个主题移至 BLE 论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    Ki