This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:小尺寸2.4GHz PCB 天线

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602455/cc2640-small-size-2-4-ghz-pcb-antenna

器件型号:CC2640

你(们)好

我们必须设计具有 BLE 和 PCB 天线的小型纤薄型继电器。 我们想插入 AN043曲折型倒置 F 型天线、但我们的 PCB 非常薄、因此我们想沿着 PCB 插入天线。  大概就是这样

天线尺寸完全取自 AN043、但我们对天线的位置感到困惑、我们不确定它是否正常工作。  请帮我们、这样的设计是否可以接受?

谢谢、此致、  

Aleks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Aleks、

    您在那里有什么 IC? 它看起来不像 TI 器件。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederic、

    你是对的。 此时、我们的技术领导者正在决定放置哪种芯片:由 NordicSemi 或 TI 提供。 屏幕截图上是北欧的一个芯片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想节省一些空间、我强烈建议在5x5或4x4 QFN 中使用 CC2640R2F、或者使用 WCSP 版本。

    根据您的建议放置天线可能正常、您确实需要构建一些原型来进行验证。 另一种选择是使用角装芯片天线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、我们的引脚被认真考虑为 CC2640R2F。 感谢您的回答和建议!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在寻找尺寸最小的天线、PCB 迹线不是您的最佳选择。 芯片天线将是更好的方法。 例如:

    productfinder.pulseeng.com/.../W3008_W3008C.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我们需要严格的平面 PCB 天线设计