请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
上周、我询问了如何将 UART 转 BLE 桥接器示例(GitHub 上的 ti-simplelink/ble_examples 存档中的 SPP_ble_client 和 SPP_ble_server)用于一对包含在 SmartRF06评估套件中的 CC2650EM。 由于我没有取得任何进展、我继续订购了几个 CC2650 LaunchPad、因为这是这些示例的原始目标。
很遗憾、我在 LaunchPad 上遇到了完全相同的问题: 客户端似乎工作正常(可以调试、按预期闪烁 LED 等),但服务器在调用 BIOS_start()时立即无响应,并在地址0x1001bbd6处以无限循环结束,我知道这是默认的 TI RTOS CPU 异常处理程序。
一些背景:
-我使用的是 Code Composer Studio 7.0
-我首先刷写了"SPP_ble_server_cc2650lp_stack"项目、然后刷写了"SPP_ble_server_cc2650lp_app"项目
-TIRTOS 版本为2.20.1.8
如果有人有一些事情我可以尝试做、我会非常感激。
此致、
Jeroen