This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:支持八个电容式感应按钮

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TMP107EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570262/ccs-cc2650-support-for-eight-capacitive-sensing-buttons

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

CC2650数据表 SWRS158B 将"八个电容式感应按钮的支持"列为一项功能。 是否有应用手册和 CCS 示例? 希望它通过8通道模拟多路复用器涉及的 ADC 感应电压比实际要多?

谢谢、

Manuel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看用于电容式感应的 Sensor Controller Studio 示例。
    Sensor Controller Studio 可从此处下载:
    www.ti.com/.../SENSOR-CONTROLLER-STUDIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Christin 的回复!

    查看电容式触摸数据记录器示例、可以看到:

    项目名称:电容式触控数据记录器

    项目说明:演示了在 CC2650 SensorTag 上使用电容式触控外壳进行电容式触控数据采样。

    我在 TI 的网站上进行了搜索、找不到任何有关"采用电容式触控外壳的 CC2650 SensorTag "的信息。 我认为上述电容式触控外壳会插入到 CC2650 SensorTag 中、类似于 TIDA-0800参考设计中的 TMP107EVM?

    在其他地方、使用开路时会出现响应(但电容式触控皮肤 看起来更像样): https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/p/477467/1718012

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前没有任何参考设计可用于此目的、但我们确实计划发布参考设计、即使时间安排有点不确定。 您可以从我们的 SCS 电容式触控数据记录器示例开始、熟悉我们的解决方案并使用开路进行一些简单的示例。