请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2650大家好、我正在使用 TI CC2650传感器并在我的 iphone5中设置 SimpleLink Starter。 如果我选择(SensorTag 2.0)按钮并按下"Push to cloud"按钮、我可以将温度等传感器数据推送到云端。
但是、我想自动执行此操作、即当 TI CC2650传感器通电时、我希望传感器数据自动推送到云端、而无需按 iphone5中的任何键。
有可能吗? 如果可能、我该怎么做?
谢谢你。