This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BoardGpioInitTable 链接问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602175/cc2650-boardgpioinittable-linking-problem

器件型号:CC2650

您好!

我使用的是定制 CC2650板、其堆栈为 ble_sdk_2_02_01_18。

我从 GitHub 网站导入了多角色项目。

我将 startup/board.c 中的板级配置文件链接 到以下内容

#Elif Defined (MYBOARD)
#include "../../boards/MYBOARD/Board.h
#include "../../boards/MYBOARD/CC2650_MYBOARD.c

我 在 board.h 中创建了自己的链接

#Elif Defined (MYBOARD)
#include "../../boards/MYBOARD/CC2650_MYBOARD.h

最后、我删除了 launchpad 的预定义符号并添加了 MYBOARD。

现在、似乎存在链接问题。 在 main.c 中、如果我打开 BoardGpioInitTable 的声明、它将打开 Launchpad 板文件而不是 MYBOARD 文件。

如何在 main.c 中正确链接 BoardGpioInitTable?

谢谢、此致

高朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gourang、

    请参阅: software-dl.ti.com/.../index.html

    只需删除项目中的 board.h 引用并将您的板级配置文件直接放置到文件夹中(完全避免预处理器迷宫)可能会更容易

    希望这对您有所帮助、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢反叛分子的答复,
    我在 board.c 和 board.h 中添加了 if Elif 段、并仅向我的板级配置文件添加了路径。
    并最终正确链接了板级配置文件。
    我还将 BoardGpioInitTable 更改为 BoardGpioInitTable1、以便它链接到我的表。