请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我观察到 RTC 在24小时内领先18秒。
我在论坛上看到、我们可以通过向添加可提供的价值来补偿这种情况
AON_RTC_O_SUBECINC。
但该寄存器是只读的。 必须修改寄存器值
使用寄存器 AUX_WUC:RTCSUSBECINC1、AUX_WUC:RTCSUSBECINC0和 AUX_WUC:RTCSUSBECINCCTL 来完成
我现在不知道这些寄存器的定义位置。我不熟悉 ti-RTOS。
请帮助并指导我。
我使用的是 TI-RTOS 和 BLE 堆栈版本2.2.0