请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK、 CC2650
我正在尝试将代码移植到 CC2640R2。 代码在 CC2650上以 Project Zero 启动。 BLE-Stack 3.00.00的移植说明本质上说将旧示例与3.00.00示例进行比较、然后将我的所有代码合并到 TI 示例中。 这会很好、除了我看不到 BLE-Stack 3.00.00的任何 Project Zero 或 SimpleLink Academy 更新。 是否有 Project Zero 的更新版本?
顺便说一下、我最初将代码基于 Project Zero 而不是简单外设、因为它在当时与 BDS 搭配使用时效果更好、并且由于项目结构允许我将整个项目置于源代码控制中。 将所有项目链接在一起可能会使 TI 更容易验证发布、但这是一种将任何特定项目从 SDK 的其余部分中分离出来、或者跟踪我自己在源代码控制中的更改、或者与项目的并排分支保持一致的方法。