This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F -优化 XDC 构建

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602142/cc2640r2f---optimize-xdc-build

您好!

我使用的是 TI BLE 堆栈 v3.0.1

我们的项目需要额外的 RAM 存储器空间以实现更多功能。

当 XDC 构建完成时、appBLE_prm3.orm3文件占用约3158字节的读取-写入数据。

是否有任何方法来优化此空间,以便应用程序可以使用它?

请提供建议。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krithiga、

    请参阅另一篇文章 :e2e.ti.com/.../2215850

    真正的问题是您需要多少 RAM? 什么类型、静态或动态? 为什么?

    获取 RAM 的方法有很多种、这在很大程度上取决于您的应用需求

    此致、
    反叛分子