Other Parts Discussed in Thread: CC2541, TPS62730
主题中讨论的其他器件: TPS62730
您好!
我想使用 cc2541并按照应用手册 AN092计算定制板的功耗。首先、我想在密钥卡上执行此计算、但当我将密钥卡连接到示波器时、我没有得到任何波形。
可能的原因是什么?
有人有什么想法吗??
谢谢、
Anshul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Christen:
#IF 定义(DC_DC_P0_7)
//启用堆栈以切换 TPS62730 (直流/直流转换器)上的旁路控制
HCI_EXT_MapPmIoPortCmd (HCI_EXT_PM_IO_PORT_P0、HCI_EXT_PM_IO_PORT_PIN7);
#endif //定义(DC_DC_P0_7)
这部分代码是如何工作的? 默认情况下、此 TPS62730是有效的、 还是我们需要对代码进行任何更改才能使其正常工作?
正如上一篇关于测量睡眠电流的文章中所询问的、我通过定义变量来禁用广播
uint8 inited_advertising_enable = false;
检查睡眠电流时、显示为0.090A、两个板的德州钥匙卡和我的定制板都非常高。
你能建议些什么吗?
谢谢、
Anshul