This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:生成4MHz 时钟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, AFE4404, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602044/rtos-cc2650-generate-a-4-mhz-clock

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: AFE4404CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我拥有一个 cc2650 MCU,我很想从其中一个 GPIO 引脚输出一个4MHz 时钟。 我的问题是、是否有任何方法可以在无需使用 GPTimer 的情况下生成此4MHz 输出? 如果我必须使用 GPTimer、那么在运行 GPTimer 时是否可以处于待机模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maksim、

    您必须为此使用 GPTimer。 您还必须处于激活模式、因为24MHz 晶体振荡器必须运行。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用传感器控制器对 AFE4404进行采样。

    在 AFE4404数据表中、TI 建议在系统中使用一个时钟、这意味着必须为 AFE4404提供一个外部4MHz 时钟。

    如何使用 CC2640提供此类时钟、同时仍能获得使用传感器控制器的优势?