This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:CC2640R2上的 UART 转 BLE 桥接解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-SPPBLE-SW-RD, CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601296/launchxl-cc2640r2-uart-to-ble-bridge-solution-on-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:TIDC-SPPBLE-SW-RDCC2640R2F

您好!

我正在 寻找有关 CC2640R2板上 UART 转 BLE 桥接器的任何参考代码和指南。 在 Resource Explorer 中、我找不到 UART 转 BLE 桥接器的示例。

您是否在 CCS 编译器上运行任何参考代码和项目文件?

谢谢、

PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PJ:

    我将介绍 TIDC-SPPBLE-SW-RD 参考设计。 您可以在 TI BLE Wiki 文章中找到 CC2640R2F 的更新:
    processors.wiki.ti.com/.../CC2640_UART_to_BLE_Bridge

    最新代码位于 TI SimpleLInk GitHub 页面(Wiki 上的链接)。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    感谢您提供的详细信息。
    我从 GitHub 获得了最新代码。 我只有一个 LAUNCHXL-CC2640R2、我已将 SPP_ple 服务器的映像刷写到电路板中、并使用 iphone6S 对其进行了测试。 BLE 连接后、我在串行程序 Putty 上观察到"Connected"和"MTU Size:131"。


    iPhone (具有 BLE 应用)<--BLE-- LAUNCHXL-CC2640R2 <-- PC UART 程序(XDS110类应用/用户 UART)

    问题是…
    没有从 iPhone 收到任何数据消息、我认为也不会将 UART 数据从 CC2640R2发送到 iPhone。

    我使用了 TI SimplLink 应用和在 App Store 上发布的多个 BLE 应用、但所有应用都无法与 CC2640R2配合使用、以实现 UART 转 BLE 功能。

    我是否必须使用两个 LAUNCHXL-CC2640R2板以及 GitHub 的最新代码?
    如果不是、它是否需要特定的移动应用程序进行测试?

    我想使用 iPhone 和 LAUNCHXL-CC2640R2测试 SPS 服务。 您是否希望帮助我解决此问题?

    此致、
    PJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    借助 TI SimplLink 应用程序,它可以将 UART 数据发送到其他供应商的 BLE 设备。 但使用 GitHub 代码的 CC2640R2无法正常工作。 GitHub 是否有错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已了解和已解决的问题。