This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650 SimpleLink™︎多标准无线 MCU

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602238/cc2650-cc2650-simplelink-multistandard-wireless-mcu

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

 CC2650是否只有256KB 的内部闪存?

是否有另一个与 SimpleLinkTmCC2650无线 MCU LaunchPadTm套件类似的具有更多内部闪存的 BLE 套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    实际上、CC2650具有128KB 的内部闪存。 不过、器件中还有 ROM、用于 TI-RTOS 和 BLE 堆栈的一个很好的部分。 CC2640R2F 器件充分利用此 ROM、典型的 BT 4.2 BLE 外设应用将具有超过80KB 的可用闪存供用户应用使用。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fredrik K! 我 现在订购的是 CC2640R2F 套件。