This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:我可以在 CC2540上使用 CC1100示例代码吗?

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC1100, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602003/cc2540-can-i-use-cc1100-exampe-code-on-cc2540

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC1100CC2541

我是否有任何原因无法使用 CC1100"无线电"程序在 CC2540上创建简单的缓冲器传输程序?

正如我所理解的、这两个都基于8051。。

使用 SmartRF Studio 作为寄存器定义?

CC2540的所有射频示例对于我正在处理的简单任务来说都太复杂了、我不需要完整的蓝牙...

LDT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1100是低于1GHz 的解决方案、CC2540用于2.4 G 应用、因此我认为您不能使用相同的代码库。 如果您需要简单的射频示例、我建议您从每个测试示例的 CC254x 开始、该示例可从 www.ti.com/.../getliterature.tsp 下载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、CC2540仅支持 BLE 操作。 如果要执行专有操作、则需要改用 CC2541。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、我手头上的硬件是使用 SPI 为 CC2540设计的、(对于 MSP430)显然 CC2541没有 SPI (或 USB)。

    我知道它们是引脚兼容的。 我想看看 I2C 是否可以在我的互连中工作。

    我已经尝试了解蓝牙示例、以便为我的 On buffer 发送/接收进行修改、但我运气不好、太复杂了。 (对我来说。)

    CC2540可与数据包监听器和 SmartRF Studio 完美配合。

    PER 测试仍然存在一些问题... CC2540与 CC2541之间的差异是什么?

    LDT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2541对 I2C 使用的引脚与 CC2540不同。 我必须修改电路板以适应这种差异。

    LDT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LDT、

    PER 测试或任何其他专有软件不会在40上运行、仅在41上运行。 41在与40相同的引脚上具有 SPI。

    除了射频、唯一的另一个区别是40的引脚2和3上有 USB、而41的引脚上有 I2C。 40中没有 I2C 硬件外设。

    此致、

    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇! 谢谢、我忽略了这一点。
    数据表的引脚列表和方框图未显示 CC2541上的 SPI。 在您的评论之后、我搜索并找到了具有 UART 评论的 SPI、但从未在 CC2541上找到 SPI 的引脚定义。 很高兴听到它与 CC2540相同。

    我现在必须订购 EM。

    LDT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我等待 CC2541EM 时、是否有任何见解可以让蓝牙功能适用于我的缓冲器传输应用?

    例如、在"广播"中查找可以插入实际缓冲区发送的位置。

    LDT