This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602222/ccs-launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我目前正在尝试使用 BLE5向 CC2640R2 Launchpad 的简单 BLE 外设示例项目添加 CO2传感器(Tellaire T6713)。 我能够从 SensorTag 应用中实现天气传感器(BMP280)、但没有使用 I2C 和 Modbus 请求的 CO2传感器示例。  

我使用 了 Sensor Tag 项目中的一些 bsp_i2c 命令、但 CO2传感器有问题。 我应该执行 Modbus 请求。 以下是传感器数据表中包含的内容。

Modbus 请求(I2C)(主发送器/从接收器)
‘04'H 函数代码
‘13'H 起始地址(MSB)
‘8'H 起始地址(LSB)
‘00'H 要读取的输入寄存器(MSB)
‘01'H 读取输入寄存器(LSB)

Modbus 响应(I2C)(主接收器/从发送器)
‘04'H 函数代码
‘02'H 字节计数
16位数据的 XX MSB
16位数据的 XX LSB

我不知道如何使用  sensorTag 项目的 sensor.c 文件中存在的 sensorReadReg 函数访问数据注册表。

非常感谢您的支持。 欢迎提供任何帮助。

再次感谢。

下面是我现在使用的部分内容:

/*********
*@fn sensorT6713Read
*
*@简要读取结果寄存器
*
*@param Buffer 以存储数据
*
如果数据有效、*@返回 true
秘书长的报告 /
bool sensorT6713Read (uint16_t * val)

bool 成功;
uint16_t val;

如果(!sensor_select())

返回 false;

if (成功)

Success = sensorReadReg (REG_Result、(uint8_t*)&val、data_length);

sensor_deleset();

返回成功;

/*********
*@fn sensorReadReg
*
*@简述此函数实现 I2C 协议以从传感器读取数据。
*在调用此例程之前必须选择传感器。
*
*@param addr -要读取的寄存器
*@param pBuf -指向用于放置数据的缓冲区的指针
*@param nbytes -要读取的字节数
*
如果接收到所需的字节数、*@返回 true
秘书长的报告 /
bool sensorReadReg (uint8_t addr、uint8_t * pBuf、uint8_t nbytes)

返回 bspI2cWriteRead (&addr、1、pBuf、nbytes);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastien、

    直接使用 I2C 驱动器而不是尝试通过传感器控制器代码进行移植可能更容易? 我这样说是因为这里似乎有很多代码会使新用户分心(例如传感器选择和取消选择)

    文档位于此处: software-dl.ti.com/.../_i2_c_c_c26_x_x_8h.html

    您是否在线上看到任何内容? (通过逻辑监听器)您是否能够与其他设备通信?

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    是的、我能够与其他器件通信、我能够连接到 BME280天气传感器并收集数据。 我将查看 I2C 文档、并尝试使用 I2C 驱动程序直接发送请求。

    谢谢
    SEB