This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:可更改引导加载程序 CC2650 UART 引脚?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602224/ccs-cc2650stk-bootloader-cc2650-uart-pins-changable

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 TI Sensortag 与 cc2650修订版1.3.2搭配使用

如文档所述、默认情况下、cc2650 7x7在 DIO11上具有引导加载程序引脚、在 DIO2&3上具有 UART (第12页)。

http://www.ti.com/lit/an/swra466a/swra466a.pdf

遗憾的是、Sensortag 在皮肤连接器上只有引导加载程序启用器。 DIO2&3未连接到皮肤或调试连接器(第19&20页)。

http://www.ti.com/lit/ug/tidu862/tidu862.pdf

我现在的问题是,是否有可能将引导加载程序 UART 端口更改为 DIO28&29上的正常 UART 端口?

否则,我看不到如何使用引导加载程序?!

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    遗憾的是、对于 SSI 和 UART 接口、引导加载程序的传输层都是固定的。 SSI 接口也会遇到同样的问题、在传感器标签中不容易暴露它们(技术参考手册的8.2.2传输层部分)

    最好的办法可能是获得 LaunchPad? 或者使用玻璃纤维刷子和一些精细的焊料(如果您愿意)、让您自己接触

    此致、
    反叛分子