This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:电源允许的压降

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570651/cc2640-voltage-supply-allowable-drop

器件型号:CC2640

尊敬的 TI 社区:

我正在处理一个应用、其中使用2极旋转开关作为 CC2640的模式开关和电源开关。  旋转开关是先断后合开关、我测量到接触之间的时间约为30ms。  当旋转开关处于两种模式之间时、我尝试调整一个与旋转开关一起放置的电容器的大小、以保持电源电压30ms。  根据我的计算、我能够形成下表。  电压列是一个3V 电源将根据电容器大小以 uF 为单位下降到的电压。  我的问题: 为避免 CC2640复位、允许的电源电压下降是多少?  我计划使用 CR123 (3伏电池)作为电源、因此我希望我可以在30ms 降至2.5或2.6伏时摆脱这种情况。

我尝试查看在 CC26xx 数据表中可以找到的内容、但无法真正找到我想要的内容、至少没有信心。  如果有问题、请告诉我、我很乐意澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    如果电源电压低于1.8V、则芯片将复位

    谢谢、
    Fredrik