This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:固件问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601754/cc2650stk-firmware-issue

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

客户询问、

"我正在使用 cc2650传感器标签、但无法在 CCS 云中找到固件项目。 将(ble_sdk_2_02_01_18)中提供的传感器标签项目导入到 CCS 工作区时不起作用。 我设法构建并下载全部三个项目(bim_extflas、SensorTag 堆栈和 SensorTag 应用)、最后我获得了成功、但固件仍然无法正常工作。

您是否会将新固件项目上传到云? 请告诉我如何提高采样率? 当 CCS 云中提供固件工程时、我将 st-util.h 中的最小更新周期更改为10ms、并在 SensorTag 上刷写了固件、但值波动很大。 我还想将加速计范围更改为16 g、但这似乎也不可能、因为加速计范围显然固定为8 g。"

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定编译问题是什么、因为没有提供编译日志。 我建议遵循 BLE 软件开发人员指南 SWRU393中介绍的 CCS 项目导入和构建过程。 SensorTag 固件构建过程位于 BLE Wiki 上的 SensorTag 用户指南中。

    TI 不提供更改默认 MPU9250配置的示例、这些配置超出 SensorTag 示例应用中提供的配置。 有关相关文件的说明,请参阅联机用户指南中的移动服务说明。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回答。

    提到参考源代码和数据表进行自定义修改、但客户无法进行更改。 因此、请告诉我如何将采样频率从10Hz 更改为100Hz。

    谢谢你。