This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CAN#39;t 将 CC2640作为外部目标连接到 CC2650LP

Guru**** 2561200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570274/cc2640-can-t-connect-cc2640-as-an-external-target-to-cc2650lp

器件型号:CC2640

我正在尝试使用 CC2650LP 刷写 CC2640。 我不断收到错误消息  

1
IcePick_C: Error connecting to the target: (Error -242@ 0x0) A router subpath could not be accessed. The board configuration file is probably incorrect. (Emulation package 6.0.228.0)

我正在使用 cJTAG、似乎无法解决问题。 我已从 launchpad 上移除所有跳线、但仍然无法正常工作。 我已确保 Launchpad 正常工作、并且 CC2640与 LaunchPad 之间的连接正常。 我唯一无法确认的是 CC2640是否实际正常工作。 CC2640RSM 是全新的、因此我怀疑它是坏 的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路板上是否有电池? 如果没有、则需要将跳线放置在 XDS110电源块上(在电缆右侧)、以便通过10引脚电缆供电。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试了这种方法、XDS110上的绿灯熄灭、然后 CC2640开始吸烟。 我们立即断开了 CC2640。 板上没有电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 CC2640在为电路板通电时开始吸烟、则表明在某个位置连接不正确或焊点不良。  

    如果您只将电源连接到电路板、会发生什么情况?

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting 以检查您的硬件。