This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何使用 SimpleLink SDK 确定电路板类型

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601861/cc2650-how-to-determine-board-type-with-simplelink-sdk

器件型号:CC2650

我在 LaunchPad 和 SensorTag 上使用 SDK 2.2.1。  我想构建一个在两个平台上运行的通用应用、但运行时行为将取决于电路板类型和电路板功能。  组织特定于电路板的代码的首选方法是什么?  一些定制代码将位于处理 IO 引脚和器件设置的低级初始化代码中。  一些定制代码将位于应用层。  

对于之前的项目、我能够读取存储在 EPROM 或闪存中的电路板 ID 值、以在运行时确定电路板类型。  LaunchPad 或 SensorTag 上是否存在类似的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    默认情况下、没有参数会告诉您安装 CC2650的板。 一个选项是将电路板标识符值写入闪存、作为生产测试的一部分。 例如、您可以将其与 CCFG 一起放置在最后一个闪存页面中。

    此致、
    Fredrik