This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:连接丢失

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570217/rtos-launchxl-cc2650-connection-lost

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在处理多角色项目(堆栈:2.2.1)

我已将两个外设连接到多角色和一部手机。

我观察到以下问题。

1) 多角色可成功发现外设。 并成功连接到这些器件。

  但我还观察到、有时在连接到这些器件的外设发现连接后立即终止。

  在这种情况下、我必须重新刷写多角色项目。

2) 我正在使用来自北欧半导体的 Android App NRF Connect 与多角色设备进行连接。

  发现多角色并成功连接到多角色。 但是、经常会发生断开连接的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于这两种情况、您列出了设备断开连接的原因? 我们需要更多信息来确定到底发生了什么。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要哪些更多信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kavan、

    multi_role 设备应显示如下消息:
    "已断开连接
    原因:22"

    您能否提供原因编号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它正在成功发现、但在尝试连接时

    它会显示
    正在连接到....(外围设备的地址)
    已断开连接。
    连接到0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、如果我重新刷写、一切都很好...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它看起来是覆盖显示屏中应列出原因的行。 您能否发布嗅探器捕获?

    -弥敦