This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640在待机模式下的能耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601808/cc2640-energy-consumption-of-cc2640-in-standby

器件型号:CC2640

您好!

我想问、在待机模式下、cc2640应该消耗多少电流? 我们的芯片消耗大约130µA μ A 的电流。

如果它太高、如何将其降低?

正在等待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您未连接任何传感器、并且 cc2640处于节能模式、则该值太高。 您应该检查 IO 引脚上是否存在电流泄漏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中列出了待机电流、SWRA478应用手册中列出了测量方法。 在32k xtal 的3V 电压下、您应该具有~ 1.2uA 的电流。

    您可能会在 IO 或电路板上的其他组件中发生电流泄漏。 我将从测量 IO 开始。

    您可以通过注释 main()中除 PIN init 和 BIOS_start API 之外的所有内容来强制待机模式。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YiKai Chen:

    非常感谢。 如何避免 IO 引脚上的电流泄漏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    非常感谢您的回复。 我还使用 I2C、它在待机模式下保持启用状态。 您能告诉我如何在待机模式下禁用 I2C 吗? 因为它使电流变为3.4mA。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将未使用的引脚设置为 GPI、您可以使用 I2C_Close 关闭 I2C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:

    我在   i2c.h 中找不到 I2C_Close 我找到 了 I2CSlaveDisable (uint32_t ui32Base)。  是否应该使用该函数来禁用 I2C。

    实际上、当控制器处于待机模式时、我希望使 I2C 保持禁用状态。 当我使用 WAKEUP 线路唤醒控制器时、我希望 I2C 正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看我的 SensorTag 示例、可以看到 I2C.h 中定义的函数 您使用哪个 BLE 示例测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:

    我在 cc2640中将 i2c 用作从器件。 主器件是 STM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有使用 CC2640 I2C 从模式的经验、但我想您可以使用 I2CSlaveDisable 禁用 I2C、以查看它是否起作用。