This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:通过 BLE 向 iOS 设备发送数据

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569800/cc2564-sending-data-to-ios-device-over-ble

器件型号:CC2564

大家好、

我们有兴趣在产品中使用 CC2564。 将 CC2564与 Apple iOS 设备配合使用是否需要 MFi 芯片?

我认为答案是否定的: https://mfi.apple.com/MFiWeb/getFAQ.action#4-2

我们希望能够将诊断日志从我们的产品发送到我们的手机、并能够将固件更新从我们的手机发送到我们的产品。

这需要哪些 BLE 配置文件?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    你是对的。 使用 BLE 连接到 iOS 设备不需要 MFi。

    OAD 没有标准 BLE 配置文件或服务。 对于上述要求、您必须实现具有自定义特征的基于 GATT 的自定义服务。  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的回复。 我们是否有与此类似的 CC2564上的 OAD 文档? processors.wiki.ti.com/.../OAD_for_CC254x.pdf

    更新通常通过 BLE 或 CC2564上的蓝牙经典来完成吗?

    此致、
    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    OAD 实现实际上取决于主机(MCU/MPU)切换到新 SW 映像的能力。 如您所知、这因产品而异。 由于 CC256x 可与多种主机配合使用、因此没有无线 MCU 等用于 OAD 的标准方法或文档。

    [引用用户="Akash Patel"]

    更新通常通过 BLE 或 CC2564上的蓝牙经典来完成吗?

    [/报价]

    BLE 或经典蓝牙均可用于更新。 这里的权衡因素是 BLE 的吞吐量较低、因此下载新更新需要更长时间。 而经典蓝牙(使用 SPP)需要 iOS 设备的 MFi (Android 或 PC 不需要)。 这会占用 PCB 的一些空间并增加 BOM 成本。


    此致、
    Vihang